This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1271:fSCLK 和 fCLK 的时钟比率

Guru**** 2533400 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/695663/ads1271-clock-ratios-of-fsclk-and-fclk

器件型号:ADS1271

大家好、社区

我希望你们都做得很好:-)。

在我的当前项目中、我使用的是 ADS1271高速数据转换器。 我只是对 SPI 时钟(f_SCLK)和主时钟(f_CLK)的时钟比率感到困惑。 在数据表的第25页、可以在"SCLK (SPI 格式)"部分中阅读、为了获得最佳性能、f_SCLK 和 f_CLK 的比率应限制为1、1/2、1/4、... 1/2^(n+1)对于 n=0、1、2、3…  在我的项目中、我不想使用固定的采样率、因此我想使主时钟变量成为 SPI 模式下的可变采样率、该变量由以下公式 fs=fCLK/512引出。 作为微控制器、我使用的是 STM32F429、它仅支持 SPI 的固定预分频器。 如果我的比率大于1、比如2、4、8、会发生什么情况... 如果 SPI 时钟高于主时钟、为什么我无法实现最佳性能? 毕竟、较高的 SPI 时钟会以更快的速度读取位...

提前感谢您!

此致、

很棒的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的发帖!

    只要满足所有 SPI 时序要求、您仍将满足具有 CLK 和 SCLK 任何比率的数据表性能规格。 将其频率同步到彼此大约2^n 的倍数的建议仅来自经验评估、而不是来自设计。 通常、时钟信号(或时钟信号组合的互调音调)可以耦合到 ADC 的模拟输出中、并显示为增加的噪声。 如果在时钟瞬态/反射的路由和处理方面需要小心、我认为在您的系统中使用其他 SCLK 频率是可以的。

    此致、