This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:DAC8775上使用的单通道

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8771, DAC8775, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/695257/dac8775-1-channel-using-on-dac8775

器件型号:DAC8775
主题中讨论的其他器件:DAC8771DAC8760

你好

我们的客户希望使用单通道 DAC。

我随附了原理图文件。

如果您有意见、请联系我们。

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在原理图中注意到的一个问题是、您提供的是外部 DVDD、但您未连接 DVDD_EN。 DVDD_EN 应接地以使用外部 DVDD。 电阻器 R25不应连接在 DVDD 和 DVDD_EN 之间、而应连接在 DVDD_EN 和 GND 之间。

    由于您仅使用一个通道、我建议您查看 DAC8771、它是 DAC8775的单通道版本。 您还可以查看 DAC8760、因为您没有使用 DAC8775/DAC8771的内部降压/升压。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Garrett San
    谢谢您的通知。

    此致、
    Seiji Nagao