This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8560:DAC8560通过 USB (USB 至 SPI 适配器)连接笔记本电脑

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/695737/dac8560-dac8560-interfacing-with-laptop-via-usb-usb-to-spi-adapter

器件型号:DAC8560

您好!

我想通过 USB 将 DAC8560连接到我的笔记本电脑。 我想使用某种 USB 转 SPI 适配器、例如 :http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232H.pdf

我无法确定如何将 DAC8560上的/SYNC 引脚连接到 FT232H。 我知道 SCLK 是 SCK、DIN 是 MOSI、但对于标准 SPI 接线(MISO、MOSI、SCK、/SS)、/SYNC 是什么? /sync 是否只是/SS? 我可能还想在将来添加第二个通道、我可以看到我可以使用 EVM 进行此操作、因此我正在寻找能够满足此要求的器件。

谢谢、

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sheldon、您好!

    对于 DAC8560 "SPI 兼容"接口、/SYNC 引脚可被视为芯片选择、/CS 或从器件选择、/SS。

    通常、当在 SPI 总线上连接多个器件时、GPIO 引脚成为/CS 引脚、因为典型的 SPI 外设不包含多个内置/CS 引脚。 在我们的实验室中、出于类似目的、我使用 NI USB-8452或 NI PXI 多功能 I/O 模块之一。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Kevin 的快速回答!

    我手头没有 DAC8560进行确认、但我认为这解决了我的问题。

    感谢您对 NI 产品的建议。

    那么、我假设我可以只使用 MCU/MPU 上的备用 GPIO 引脚来连接 DAC、这样我就可以使用几乎无限量的 DAC 了吗?

    祝你度过美好的一天!
    谢尔登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sheldon、

    没问题。

    是-通常情况下、当在共享总线上实施多个 SPI 器件时、使用 MCU 的 GPIO 作为 CS 信号。 从理论上讲、这可能是许多 DAC、主要的限制是要注意数字输入电容(最大3pF)、该电容可能会开始堆叠并与总线上的极多器件干扰时序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 要考虑的东西太多了!