This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF80设置慢?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80, ADC32RF80EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/695236/adc32rf45-adc32rf80-slow-sp-en-setting

器件型号:ADC32RF45
主题中讨论的其他器件:ADC32RF80ADC32RF80EVM

戴尔

我们将测试 ADC32RF80。

完成的测试设置如下。

采样:2949.12Mhz

抽取率:6.

带宽:300MHz

LMFS:4421

Sysref:3.906Mhz

K=32。

我将采样值更改为1.5Ghz、无法链接 JESD204B。

数据表中有一个"慢速 SP EN"函数。

慢速设置是否会影响 JESD204B 链路?

当我将采样值降低到低于2.5G 时、为什么不能连接?

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、亨利
    您使用的是 ADC32RF80EVM 和其中一个 TSW14JxxEVM 采集板、还是将其与您自己的硬件结合使用?
    如果您使用的是 TI 评估板、您能否提供用于工作配置和非工作配置的设置序列的屏幕截图?
    如果您使用自己的硬件、请提供原理图详细信息以及加载到 ADC 和任何时钟器件的寄存器设置。
    您可以通过单击"插入代码、附加文件等..."将图像插入您的帖子 响应框右边缘下方的链接。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    对于低于2.5Gsps 的采样率、必须设置慢速 SP EN 位。 这可能是 JESD 链路出现故障的原因。 第8.5.4.1和8.5.4.2节对此进行了说明

    您是否使用 ADC32RFxx EVM GUI 配置 ADC? 然后、一旦选择了较低的采样率、GUI 将对这些位进行编程。

    此致、

    Satish。