This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:模拟输入的 ADS7828绝对最大值

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/695297/ads7828-ads7828-abs-max-for-analog-inputs

器件型号:ADS7828

你(们)好

我将 在  安装了 ADS7828EB 的情况下测试一个模数转换器电路。 作为测试程序的一部分、我需要对  模拟通道施加2.87V 的电压、持续50ms。 IC 的 VDD 为3.3V、REFIN/REFOUT 引脚通过和0.1uF 电容器连接到 GND。 根据数据表、应用3.3V 作为绝对输入似乎是可以的。 可以有人确认我的测试条件不会损害 ADC 吗

尼米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Nimmy

    您是在单端配置还是差分配置中使用该器件。 对于单端配置(输入以 COM 引脚为基准),具有3.3V VDD 的2.8V 模拟输入不应损害器件,因为模拟输入范围高达 VDD。

    对于差分输入、模拟输入范围为0至 VREF。 是使用内部基准还是外部基准。 您还可以确认基准电压值

    谢谢、此致
    Abhijeet