This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:硬件复位

Guru**** 2966220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1186126/afe5808a-hardware-reset

器件型号:AFE5808A

各位专家:

我们的客户存在如下问题:

我不明白硬件复位应该是如何工作的。
通常、硬件复位是异步和电平敏感的。 但是、在数据表的"建议的上电排序和复位时序"部分、有一个参数 T4 (T4 > 10ms)。 这意味着什么?

希望您能帮助我们。 非常感谢您的参与。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    提供了上电和复位序列、以便以最佳浪涌电流为器件可靠上电。

    因此、从图中可以简单地说、器件的复位脉冲(高电平有效)应仅在所有电源(AVDDx 和 DVDD)达到所需电平后才会到达。

    参数 T4描述了此操作的最短等待时间、且 T4应大于10ms。 这意味着电源启动后、在向器件施加复位信号(复位脉冲宽度应高于100ns)之前至少等待10ms、以确保正常运行。

    我希望能够澄清这一点。 如果不是、请告知我是否仍有问题。

    谢谢、此致、

    Abhishek