This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:HMC-DQ-GUI:错误1003.

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1186164/ads52j90evm-hmc-daq-gui-error-1003

器件型号:ADS52J90EVM

你(们)好

我遇到与 ADS52J90相同的问题:无法运行 HMC-DQ-GUI:启动启动启动启动界面时调用节点发生错误1003。vi -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛 、位于 Windows10/11上

让我知道如何解决它

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原因是 USB 电缆损坏  

    现在、我可以运行 HMC-DQ-GUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyunok、

    很高兴知道您能够解决此问题。

    我将继续并关闭该线程。 如有任何问题、请务必联系我们。

    谢谢、此致、
    Abhishek