This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS130E08:DSP 帮助

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04, ADS131E08, ADS130E08, TIDA-010037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1185669/ads130e08-help-on-dsp

器件型号:ADS130E08
主题中讨论的其他部件:ADS131M04ADS131E08TIDA-010037

您好!

我对 DSP 的规格有一些困难。 如何知道时钟、位等正确的参数?
是否有一些推荐用于此 ADC 的 DSP?

设计用于三相计量。

谢谢!

此致、

Arion Doneda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arion:

    我不确定我对您的问题是否理解得好。 ADS131E08提供两种不同的时钟方法:内部时钟和外部时钟。 您可以使用 ADC 的内部时钟。 为了与 ADS131E08连接、您需要一个具有串行接口(SPI)外设的 DSP 或微控制器。 以下链接显示了基于 ADS131M04的参考设计、它可能是您的理想参考:

    基于两相罗氏线圈的电表模拟前端电路

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    我的问题是、我需要指定一个用于 ADS130E08的 DSP、但我不知道到底需要查找什么。 我需要查看哪些正确规格才能使其与我提到的 ADC 兼容。 正确的时钟频率等。

    此外、我想知道使用 DSP 而不是微控制器的优势、以及何时确实需要使用它。

    谢谢你。

    此致、

    Arion Doneda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arion:

    ADS130E08对控制器没有特殊要求、它需要 SPI 接口:

    • 最大 SCLK 频率: 3.3V DVDD 为20MHz。
    • 最低 SCLK 频率:您需要在下一次转换前随时钟输出所有数据、因此可以根据数据表中的以下信息计算最低 SCLK 频率:  

           

    您的控制器或 DSP 不仅用于与 ADC 进行通信和收集数据、还用于数据后处理。 我们还提供了另一种 基于 MSP432和 ADS131M04 ADC (TIDA-010037)的电表参考设计、如下所示、该参考设计可作为您的理想参考 、因为您可能会考虑采用不同的电流测量解决方案(CT、Rogowski 或分流)。 更重要的是、我们可以支持此电表解决方案的计量库。

    使用独立 ADC 的高精度分相 CT 电量计参考设计

    此致、

    戴尔