This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8167:自定义配置通道选择

Guru**** 2896940 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1185817/ads8167-custom-config-channel-selection

器件型号:ADS8167

我在新项目上使用 ADS8167。  如果我使用自动定序模式并从通道0..7循环、效果会很好。

我想使用自定义配置模式并循环通道0、4、1、5、2、6、3、7。  我已将寄存器设置为:

AD_DEVICE_CFG、0x03

CCS_Chid_index_0、0

Repee_index_0、1

CCS_Chid_index_1、4.

Repeer_index_1、1

 … 等等

CCS_START_INDEX、0  

CCS_END_INDEX、7

CCS_SEQ_LOOP、0x01

AD_SEQ_START、0x01  

 

我根本看不到 ADC 定序。 只读返回通道0。  此外、当我读回 CCS_SEQ_LOOP 时、它会读出(0)。

 

请提供帮助!

丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich、

    有关 CCS_SEQ_LOOP 的正确地址、数据表中存在错误。  正确的地址(在表40中正确说明)为0x8Ah。  第7.6.4.8.3节将此地址错误地指定为8Bh。

    请确认您是否正在写入地址8A、如果没有、请将0x01h 写入地址0x8Ah

    希望您能够使自定义序列处理此更改。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用