This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:关于 ADC &放大器;DAC (DAC5652A)设计的回顾

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1185931/ads42lb69-regarding-the-review-of-adc-dac-dac5652a-design

器件型号:ADS42LB69

我要附上 ADC-DAC 原理图。

如果有任何更改、请查看并告知我 required.e2e.ti.com/.../adc_5F00_dac.pdf

请告诉我时钟输入和输出的 LVDS 电压电平。

请告诉我 DAC 和 ADC 的 VCM 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mastik、

    我们正在查看您的原理图。 VCM 和 LVDS 编号应位于数据表中。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mastik、

    在 ADC 页面上:

    需要使用 CTRL1和 CTRL2上的上拉或下拉电阻器 DNI。 这些输入需要为高电平或低电平。 将两个电阻器留在中将创建一个分压器。

    2.需要移除复位时的上拉电阻。 原因与#1相同。

    3.向 VA1.8V 输入引脚添加更多去耦电容。 每个引脚应使用一个。

    4.移除 VA3.3V_ADC 的额外去耦电容器。

    5.为每个电源添加一个大容量去耦电容(10uF)。

    6.需要为 DV1.8V 添加3个去耦电容器。

    对于 DAC 页面:

    建议在输入数据线路(DAC1_D9_D0和 DAC2_D9_D0)上使用串联阻尼电阻器、并将其尽可能靠近源极(FPGA)放置。

    2.拆下 R1133。

    3.在所有 CLK 输入端添加50欧姆端接电阻、并尽可能靠近 DAC 放置。 另一种选择是为 WRT、CLKA、CLKB、WRTB 使用一个时钟源、并且仅使用一 个终端电阻器。 相关示例可在随附的用户指南的原理图部分中找到。

    4.在 AVDD 和 DVDD 之间提供隔离。 请参阅随附的用户指南原理图。

    放大器页面:

    向高速放大器论坛提交帖子。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../slau139b.pdf