This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1620QML-SP:ADC12D1620QML-SP 上的采样时钟相位调节功能

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1620QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1184800/adc12d1620qml-sp-sampling-clock-phase-adjust-feature-on-adc12d1620qml-sp

器件型号:ADC12D1620QML-SP

您好!

对于 ADC12d1620QML-SP 上的采样时钟相位调整功能、我有两个问题。 在数据表中、它提到了以下内容...

'采样时钟(CLK)相位在 ECM 中可能会在 ADC 内部延迟高达825ps。 使用多个 ADC 时、此功能可帮助系统设计人员消除板级时钟分配布线中的微小不平衡、或简化复杂的系统功能、例如相位阵列天线的波束控制"

问题1

相位调整是 指单独的数据时钟输出(即 DId0+/-)、通过相位调整来校正较小的不平衡、还是指相位调整校正了总线每个网络上的延迟、并且您无法隔离诸如 DId0+/-之类的单独数据时钟输出? 小的不平衡是否指电路板设计人员的相位不正确匹配网络、这种情况下、能够进行相位调整有助于实现?

问题2:  

从实现的角度来看、我是否能够仅使用  I 和 Q 通道数据总线的数据时钟输出而不使用延迟时钟输出? 我从事的电路板设计空间有限、因此尺寸更小、而且只需路由非延迟数据时钟输出、从实施的角度来看、这将使事情变得更简单。  

谢谢、

Mickel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mickel、

    该相位调整功能可调整每个 ADC 的采样实例并延迟每个 ADC 采样的时间、这可用于补偿路由到不同 ADC 的时钟信号的布线长度差异。  

    请使用随附的应用手册、该应用手册解释了两个 ADC 的同步过程的延迟。  

    https://www.ti.com/lit/an/snaa073g/snaa073g.pdf

    此致、

    Neeraj