This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4245EVM:使 ADS4245EVM 适用于直流和低频电压。

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4245EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1186048/ads4245evm-making-ads4245evm-work-with-dc-and-low-frequency-voltages

器件型号:ADS4245EVM
最初、ADS4245EVM 板配置为仅适用于高于0.5MHz 的交流信号。 我还希望它在较低频率下工作。 从直流电开始。
因此、我在电路中进行了以下更改。
但是、ADC 看到的信号会失真。
蓝色是 ADC 读取的曲线。 它应该是一个简单的三角波、如黄色曲线所示。
这种情况可能发生的原因是什么?
在1Hz 至1MHz 的频率下、我会看到相同的失真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    模拟输入必须偏置为0.95V。 您已通过移除 R27和 R28来移除 ADC 的偏置连接。 您需要确保两个输入上的摆幅是对称的、摆幅不超过0.95V +/- 0.5V。 请参阅数据表的第9.3.1节。

    此致、

    Jim