This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC6571:DAC 寄存器回读

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC6571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1186538/dac6571-readback-of-dac-register

器件型号:DAC6571

尊敬的 TI 团队:

DAC6571是否支持 通过 I2C 读回 DAC 寄存器的功能? 如果是、是否有特定的寄存器地址需要用于查找 MSB 和 LSB?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Illia 将审核此问题并在明天做出回应。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、  

    I2C 是双向通信协议。 为了与器件通信、主器件需要发送一个字节。 前 7位是可由 A0引脚配置的地址。 一个字节的最后一位是 R/W 位。 如果发送0、器件将处于写入模式、因此以下数据将作为数据记录在器件内部寄存器中。 如果发送1、则为读取命令、器件将回读其寄存器的内容。 有关更详细的说明和时序图、请参阅数据表的第13页和第14页。  

    这是否回答了您的问题?  

    谢谢、  

    Illia Volkov