This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:SCLK 频率规格

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1186135/adc128s102-sclk-frequency-specification

器件型号:ADC128S102

您好!

我在数据表中看到、它将最小 SCLK 频率列为8MHz、将最大频率列为16MHz。 它还列出了800kHz 的典型值。

我是否可以假设 TI 建议您在8-16MHz 范围内运行此 ADC、但您可以将其低至800kHz? 是否仅保证8MHz-16MHz 范围内的频率?

您能不能帮助我理解这个时钟规格?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matty、

    ADC128S102在 各种 电气特性表下显示了粗体文本、其中显示了适用的测试条件。  该文本显示我们已将该器件的特性表征为8MHz 至16MHz 的 SCLK 范围、表中的各种条目对该范围的 SCLK 频率有效。  因此、是的-我们保证在8-16MHz 的 SCLK 下具有高性能、并且您可以运行到800k SCLK 以确保部件正常运行。  在较慢的 SCLK 速度下、由于会影响器件性能的寄生效应、您可以开始释放采样/保持电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、所有诸如 Tsu 和 Th 的规格都在8MHZ 和16MHz 之间。 数据表显示您可以在低至800kHz 的频率下运行、但设置和保持时间(例如)等规格不适用。 我的回答是否正确?

    设置和保持时间是否会以较低的时钟速率增加、以便您需要更多的设置和保持?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matty、

    无论 SCLK 速度如何、ADC128S102的建立和保持时间将保持不变。  如果您对800kHz SCLK 有任何特定的计时顾虑、请告知我们。