This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:ADS127L01 - REXT 电阻值

Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1186332/ads127l01-ads127l01---rext-resistor-value

器件型号:ADS127L01

各位同事、

根据数据表、REXT 电阻器必须为604kOhm +/-1%(对于 HR 或 LP 模式)。 为什么它必须如此精确?

如果电阻器偏离该值、会发生什么情况? 例如、如果电阻器值为64、4kOhm、而不是60、4kOhm

您还能给出一些有关 REXT 电阻器值的建议吗?

谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    REXT 电阻器设置内部偏置电流的值、这会影响稳定时间、从而导致噪声稍高。

    该器件可与 REXT = 64.4k Ω 搭配使用、但在所有工作条件下可能不符合数据表规格。  在 HR 和 LP 模式下、我们对 ADS127L01进行了全面测试并将其表征为60.4kOhm、并提供了一定的电阻容差以满足所有规格。

    我建议客户使用60.4kOhm、+/-1%、以便在器件经过测试和指定的适当条件下运行。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、

    Mikhail