This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161P997:输出振荡

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161P997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187154/dac161p997-oscillation-at-output

器件型号:DAC161P997

大家好、

您能帮助解决以下问题吗?

客户获得了一个具有4至20mA 输出的 DAC 供激活、如下图所示。

我们将 DAC161P997用作4至20mA 的回路、但当我们在印刷电路板(PCB)附近或靠近电流测量电缆的负载布线时、输出电流信号开始振荡。 我们怀疑电磁波会造成干扰。 我们通过在电路旁边放置一个继电器线圈来持续打开和关闭来执行测试。 是否有任何方法可以消除这些振荡?

提前感谢您。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、


    基本上、DAC161P997控制电流环路、并将双极器件置于基极输出端。 与反馈中的运算放大器类似、可能会存在稳定性问题、具体取决于其设置方式。

    您的描述表明、当输出布线靠近 PCB 时、输出电流开始振荡。 我想、该板接近不稳定、需要稳定一点。 数据表对器件周围电路板上的电容及其对稳定性的影响进行了基本讨论。 稳定性部分在第25页、参考第23页的图24。

    环路正电压、OUT 或基极上的过量电容会降低稳定性。 但是、这可能包括 LDO 产生5V 和3.3V 电源的电容。 如果此应用由回路供电、串联电阻(与图24中的 RX1类似)或降低 LDO 电容(与 CX1类似)都可能有助于实现稳定性。


    吴约瑟