This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683EVM:ADC 35xx EVM GUI 不工作

Guru**** 2810995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1186619/adc3683evm-adc-35xx-evm-gui-not-working

器件型号:ADC3683EVM

我以管理员身份从 TI ADC3683EVM 网页下载并安装了 ADC 35xx EVM GUI.exe。 我对 HSDC 专业版软件也是如此。 我安装了最新版本的 HSDC PRO v5.20。 当我运行 ADC 35xx EVM GUI.exe 时、会弹出一个显示"TI Latte ADC 35xx EVM GUI"的屏幕、然后关闭、之后什么也不会发生。 我还运行了 Latte.exe 来查看这是否能解决问题。 我再次看到一个显示"TI Latte Analog EVM GUI"的屏幕、然后关闭。 HSDC Pro 似乎工作正常、能够识别我的 TSW1400板。 问题在于、如果不使用器件的 GUI 正确配置器件、HSDC Pro 的捕捉窗口中显示的结果似乎就不正确了。 如何使 EVM GUI 正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    尝试运行任务管理器、并确保没有任何其他 ADC35XX EVM GUI 在后台运行。 如果有多个、请关闭它们、然后再次尝试启动 GUI。 如果未自动连接到电路板、请尝试"重新连接 USB"选项。 如果您继续遇到问题、请告知我们。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我们设法解决了这个问题。 实际上、尽管 GUI 是通过管理员访问权限安装和运行的、但具有管理员访问权限的两个不同帐户已完成此操作。 它似乎需要由同一个管理员帐户安装和运行。

    感谢您的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    很高兴听到您解决了问题、感谢您的反馈。

    此致、Amy