This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:如何在 Xilinx FPGA 上实现 JESD204 IP、以便与双核部件配合使用

Guru**** 2508695 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1184137/ads42jb69-how-to-implement-jesd204-ips-on-xilinx-fpga-to-work-with-the-dual-core-part

器件型号:ADS42JB69

您好!
感谢您的帮助:
我们正在设置具有2个内核的 ADS42JB69,以便与我们的 Xilinx MPSoC Ultrascale+ FPGA 配合使用。
我们正在使用许可的 Xilinx 的 JESD204 IP,即 PHY IP 和 RX IP。
应如何配置 IP 以与 TI ADS42JB69 2内核(每个内核2条信道)正确配合使用?

我们应该使用-请参阅下图:
a. 1 phy IP 和2 Rx IP?
b. 2个 phy IP 和2个 Rx IP?
还有事吗?

最重要的是、如果我们使用选项 b、并且数据都位于同一个四路收发器中、
我们是否可以为两个 PHY 使用相同的时钟引脚源? (意味着 ref_clk_a 和 ref_clk_b 是相同的时钟)

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、好时、

    推荐的方法是选项 A (所有通道到一个四通道、以及一个参考时钟)。 此外、您还可以将 JESD Rx IP 配置为单个4通道 IP。 这将允许 IP 在所有通道上自动对齐样本(前提是 TI ADC 与 SYSREF 信号同步)。

    此致、

    阿迈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ameet、

    感谢您的回答。
    我们的设备需要同时处理来自2个 tennas 的数据。
    ADC 的2个内核都有一个2通道链路。

    您建议的方法是否允许我们单独使用两条双通道链路?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、好时、

    如果您能够将平衡时钟和 SYSREF 路由到 ADC (从而使它们同步)、则可以将单个 IP 用于多个 ADC。 此外、假设两条链路同时处于活动状态(Rx IP 将监控所有4条信道)。

    如果可以满足这些条件、则可以使用单个 IP。 它将导出128位数据总线(每通道32位)、因此您将能够独立监控样本)。  

    如果我误解了您的疑问、我会深表歉意。

    此致、

    阿迈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ameet、

    感谢您的回答。  

    在某些情况下、其中一个链接将不起作用、另一个链接将会起作用。

    在这种情况下,应该采取什么执行措施?

    每个链路仅具有1个 phy IP 和1个 JESD RX IP? 意味着总共2 phy 2 JESD?  

    如果是这样、并且我们有2个 PHY IP、它们是否可以共享相同的参考时钟(收发器时钟)?

    我们将使用每通道16b。

    谢谢、

    霍夫它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我认为、仅需一个 JESD RX IP 即可轻松使用、该 IP 需要1个收发器时钟、1个内核(器件)时钟和1个参考时钟、因为 phy IP 中的收发器 IP 可以将两个 ADC (每2个通道)视为一个具有4个通道的 ADC

    请参阅本文

    support.xilinx.com/.../69610

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好时、你好、Kim、

    抱歉、我出差了几天。

    有几种方法可以解决这个问题、但遗憾的是、这非常依赖于实施和应用。

    首先、由于您的应用可以使一个 ADC 链路在另一个处于活动状态时发生故障、因此只能使用一个 JESD Rx IP 是不可能的。 这将导致整个 IP 启动重新启动、因为它认为它正在与一个 ADC 通信。 其他选项包括:

    1>一个4通道(四通道)、通过一个共享基准时钟和一个 QPLL 将两个通道分别馈送至两个 JESD IP

    2> 一个4通道(四通道)、每个4通道将两个通道馈入两个 JESD IP、每个通道对具有一个共享基准时钟和一个单独的 QPLL。 这假设两个 QPLL 都支持您的通道速率

    3>两个单独的四通道、具有两个 JESD IP、但一个参考时钟同时馈送两个四通道。 这将使每个 IP 完全控制与其交互的四路逻辑。

    在一天结束时、收发器(PHY)中的每个 Rx 通道(通道)可以在锁定来自相应 Tx 的数据方面独立运行。 因此、您可以将一个四通道 PHY 的两个通道连接到一个 JESD IP、将两个通道连接到另一个 JESD IP。 但是、IP 也具有初始化序列、这会导致其在 PHY 中复位逻辑、因此、如果一个链路在另一个链路工作时断开、 然后重新初始化已禁用的链路、当 IP 启动时、它可能会重置同时馈送另一个链路的 PLL。

    总之、您可能有几种方法可供选择、但在仿真中验证行为非常重要、以确保一个链路的行为不会影响另一个链路。

    此致、

    阿迈德