Other Parts Discussed in Thread: AFE7903
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC31RF80 主题中讨论的其他器件:AFE7903
您好!
我的客户正在寻找具有以下条件的 ADC。
-支持14位或更高以及模拟输入4GHz 或更高
您能否推荐满足需求的 TI ADC?
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、JH、
遗憾的是、我们没有具有14位分辨率且输入带宽超过4GHz 的独立 ADC。 截至目前、AFE74XX 和 AFE79XX 系列将是唯一满足这些要求的器件。 请参阅此链接、其中显示了符合此要求的高速转换器的筛选列表。 我建议首先查看 AFE7903、它包含一个输入带宽超过7GHz 的双通道3GSPS ADC、但请注意、瞬时带宽(IBW)限制为400MHz 频带。 如果12位是可接受的、则可以根据采样率、通道数或其他系统要求选择此列表中的任何器件。
此致、Chase