This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:如何使用带 ADS7128的电流互感器测量 RMS 电流?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7128, TMCS1101, TMCS1101EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1186572/ads7128-how-to-measure-rms-current-using-current-transformer-with-ads7128

器件型号:ADS7128
主题中讨论的其他器件: TMCS1101TMCS1101EVM

由于 ADS7128只有单极5VDC 电源,我应该如何将电流互感器的输出连接到 ADS7128?

 如何连接 DVDD?

从数据表第8.3.12节中获得正确的信号输入后、ADS7128似乎应该能够计算 RMS 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    不能将负信号直接应用于 ADS7128、因此需要某种电平转换器。  下面的链接显示了一种可能的方法。  您认为这对您是有效的吗?

    用于驱动 ADC 的高至低电压电平转换的同相电路

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的及时响应。

    由于我不是电路设计人员、并且我希望尽可能减少手动焊接的数量、因此我可以考虑使用霍尔效应传感器(例如 TI TMCS1101 (双极版本))、而不是使用电流互感器、因为它具有单极直流输出。  电流互感器是我测量交流电流的第一个想法。

    借助 TMCS1101的直流偏置输出、我应该能够使用 TI ADS7128的直流消减功能。

    对于交流电源(60Hz)输入,TMCS1101的输出是否可以轻松地与 ADS7128连接?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    正确的是  、TMCS1101的输出 更适合 ADS7128。  也就是说、输出是一个范围为0V 至5V 的放大器输出。  我无法告诉您 TMCS1101是否 适用于您的应用。  我建议您购买评估模块 TMCS1101EVM 、 并确认您可以满意地测量电流。  您还可以将问题发布给 TMCS1101 产品专家。  实际上、您还可以获得适用于 ADS7128 BP-ADS7128 的评估模块、并将其连接到 TMCS1101EVM、然后确认您的整个系统操作。  我真的认为、对于不熟悉电路设计的工程师而言、EVM 是最佳方法。

    我在这里关于 ADS7128的要点是、如果您有一个可提供0V 至5V 信号的放大器、则 ADS7128可以将其转换为数字信号。

    此致、

    艺术