This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:错误模式、在该模式下捕获的数据引入了偏移?

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1186542/ads1258-error-mode-where-data-captured-has-offset-introduced

器件型号:ADS1258

您好!

我已经使用 ADS1258 ADC 几年了、但在过去的6个月- 1年中、我遇到了这些器件的问题、我无法完全理解或解决。 问题在于、在某种模式下、来自该 ADC 的读数将被某个值偏移。 这不仅会影响进入 ADC 的模拟读数、还会影响温度和偏移等内部测量值。 我已经能够将进入错误模式与被测系统的功耗相关联、尽管 我认为这不 是一个热问题。  

我的问题:是否存在导致 ADS1258进入此模式的任何已知条件、我可能会丢失这些条件? 在几个不同的 PCB 上、我们尝试了不同的布局方法来查看这是否是电气问题、但我们没有运气。

我将从其中一个器件中提供一个示例数据集、其中包含该 ADC。 我使用 ADS1258测量2W 小型加热器的温度。  这些加热器用于将传感器预热至目标工作环境、通常为几百摄氏度。  我有一个数据集、其中显示了我遇到的问题的示例。 在数据集中、所有测量值(微控制器温度除外)均根据 ADS1258收集的值进行计算。


我 可以通过比较 ADS1258内核温度与微控制器内核温度的测量结果来跟踪是否已进入此误差模式。 在此测试中、ADS1258 进入大约 t=140的错误状态、并从大约 t = 430s 的错误状态中退出。  








 我 可以关联 ADS1258进入错误状态、方法是打开我们的一些加热器、并通过降低一个特定加热器的设定值来离开错误状态。 请注意、在温度下、每个加热器的功耗约为2W。 我们将两个加热器控制在目标温度(加热器1和2最初为550°C 和450°C)、并将两个加热器控制在目标电阻(HTR 3和 HTR 4均为8.8 Ω)。  在测试过程中、我们将加热器1设定点调整为525°C、我们认为此操作使 ADS1258恢复到正常工作模式。 顺序为:

1) 打开加热器1 (T = 0)

2) 打开加热器2 (T = 90)

3) 打开加热器3 (T = 160)

4)将加热器1设定点调整为525°C (T = 430s)

5) 5)开启加热器4。 (T = 480s)


 传感器3是一种氧传感器、我们让它测量实验室室中氧气浓度的百分比、大约为21%。  请注意、当 HTR3达到温度时、直到 t=250s 左右时、传感器的测量值才被认为是准确的。 该传感器在 HTR1未上电且 ADS1258未处于错误状态的情况下进行校准。 在该误差模式下、O2传感器的校准测量会产生6%的误差。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请原谅、OP 的格式不是很好、我没有太多的经验可以将图像插入到这个论坛的帖子中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank Wangberg、

    我们正在研究这个问题、并将在一天结束前返回给您

    此外、帖子中的格式对我来说也很合适

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank Wangberg、

    一个简短的问题:如果您只是使用纯电压源(例如台式设备、甚至电池)、您是否仍然会发现此问题?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您对此进行深入研究。 尽管我们使用台式电源评估我们的系统、但我们尚未直接从台式机为该器件供电。 电源链从台式(在12至36VDC 的范围内)降压到5V 直流/直流转换器、再降至+/- 3.3VDC 至+/- 2.5VDC 至 ADS1258。 我们使用 REF5025IDGKT 作为2.5V 基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank Wangberg、

    抱歉、我想问的是、当输入信号是纯电压源而不是传感器/加热器时、您是否会看到此问题? 您提供的数据似乎暗示此问题与传感器一起发生。 如果您的系统能够准确且一致地转换纯电压源、并且您未发现出现此问题、则会缩小原因范围

    请告诉我

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    当然可以。  从存储器、我们没有从工作台到引脚的任何数据测量、但我们有从台式到传感器前端电路(G=1至10)的数据、这些数据是准确的。  我可以短时间收集一些直接输入到引脚的数据。 除了一次测试1个引脚之外、同时测试所有引脚是否有益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank Wangberg、

    现在、我想知道:如果您将精密源连接到系统(不是 ADC 引脚、而是连接传感器的任何位置)、系统能否正确转换它。 如果是、则您使用的传感器与测量系统之间会发生一些交互。 否则、测量系统会出现问题。

    听起来您以前使用精密源进行过测量、系统工作正常、因此这表明传感器和测量系统之间存在一些交互。 这对于我们来说可能更难进行诊断、因为它实际上并不是 ADC 问题。 但是、如果您可以确认系统在未连接传感器的情况下按预期工作、那么我们可以从那里开始

    布莱恩