This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:如何在 ADS1248中针对 PT1000和 NTC 进行兼容设计?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187402/ads1248-how-to-do-compatible-design-in-ads1248-for-pt1000-and-ntc

器件型号:ADS1248

尊敬的团队:

如何在 ADS1248中针对 PT1000和 NTC 设计进行兼容设计? 我们推荐的电路适用于 PT1000、但我无法确定如何实现 NTC 兼容。 精度要求为2度。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe Yang、

    热敏电阻基本上只是一个电阻分压器电路、其中一个电阻器是恒定电阻(偏置电阻器)、另一个电阻器是可变电阻器(NTC)。

    如需更多信息、请查看我们热电偶指导手册中的第2.8.2节: https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa274

    本节介绍了使用 NTC 进行冷端补偿的情况、并给出了一个示例电路图。

    布莱恩