This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010037

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010037, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1186541/tida-010037

主题中讨论的其他器件:TIDA-010037ADS131M04

您好!

你好。

客户正在 测试 TIDA-010037板、并运行软件应用程序以获取电能参数测量值、如电压、电流和有功功率。

更新速率约为1s、这意味着每个参数每秒只能读取一个样本、ADC 的采样速率为8kHz。

那么、他的问题是如何每秒采集更多样本? 他需要使用这个完全8 kHz 的采样。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    该板采用 ADS131M04进行设计、ADS131M04是我支持的 ADC、但它是由 SEM 团队设计的、这也是系统级的参数调整、因此我将联系合适的同事为您提供支持。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    你好。 我想跟进客户的询问。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    TIDA-010037的能源库确实利用 ADS131M0x 器件的每秒8ksps (ADS131采样率本身也是可调的、它可以是4ksps 或6ksps 或一些其他值、请参阅"metaduations-template.h"定义。

    能量计算是在采样块上完成的、软件会 每10/12个周期更新一次读数。 这比 LCD 的1秒更新快得多、这足以进行人类可读的更新。

    LCD 更新速率更快、但需要对能源库代码进行少量更改。

    客户是否要求 更频繁地更新 LCD 上的输出?

    如果是、所需的更新速率是多少且也是合理的?

    此致、

    米伦