This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5295EVM:使用两个 ADC EVM 和一个数据采集板 TSW1400EVM 同时读取16个模拟通道的数据

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5295EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1185094/ads5295evm-using-two-adc-evms-with-one-data-acquisition-board-tsw1400evm-for-simultaneously-reading-data-of-16-analog-channels

器件型号:ADS5295EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

大家好、

我正在研究一个应用  ,在该应用中,我要测试16个模拟通道(10MHz)的数据采集,使用两个 ADS5295EVM 和 TSW1400EVM 进行数据采集。 我 想检查这是否可以完成。 如果提及我可以如何构建这种系统、我们将不胜感激。

此致、

Ambuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ambuj:

    我对延迟回复此问题表示歉意。

    我认为这不是很简单。 有几个关于这一点的问题:

    对于两个 EVM、从 EVM 到 TSW 卡的 LVDS 输出映射是相同的。 我们必须将 DOUT 通道移至 Samtec 连接器上的其他引脚。

    2.该器件将独立生成 LCLK 和 ADCLK 信号,我们必须同步相同的信号,以便使用1组 LCLCK 和 ADCLK 对数据进行反序列化。

    请允许我再花一些时间来探讨此实施中的任何其他挑战、并与我的团队核实他们过去是否做过类似的事情。

    我将在星期五之前回来。

    谢谢、此致、
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ambuj:

    我也就此咨询了我的团队、根据他们的反馈、我认为由于各自 EVM 中的两个 DCLK 之间的偏差、这种情况不会正常工作。  

    即使您同步 AFE、使用1个 DCLK (TSW 期望)、您也无法始终满足另一个器件的 DOUT 和 DCLK 的设置和保持时间。

    我建议为具有两个 AFE 的相同器件构建一个新电路板、并使用两组 LVDS 输出开发捕捉解决方案。

    谢谢、此致、

    Abhishek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    感谢您的回答。

    我也有同样的看法,我想无论如何都要检查可行性。

    此致、

    Ambuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ambuj:

    谢谢、

    我将继续并关闭该线程。  如果您有其他问题、请务必联系我们。

    我希望能够澄清您的疑问。

    此致、

    Abhishek