This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:EVM J17的外部时钟

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187730/dac38j84evm-external-clocking-to-evm-j17

器件型号:DAC38J84EVM

既然我们使用板载 VCXO、PLL 和时钟分配使 NCO 模式正常工作、那么我们希望将外部 CLK 替换为 DAC38J84EVM 的 CLKIN J17。  我们显然需要在 GUI 快速入门页面上进行一些更改,除了“EVM 计时模式”之外,还不清楚需要更改哪些内容。  从通过 NCO 产生100MHz 频率的配置文件开始、我们已经能够将输出频率调整为 Fs/4并进行一些有意义的相位噪声测量、但得出的结论是、我们主要分析时钟芯片中的 PLL。 我们希望以可能的最高频率提供外部低噪声载波、并重新评估相位噪声。 快速入门不会从配置文件中更新,因此很难猜测我们在步骤2中需要哪些值。  可能其中一些设置甚至不需要设置为任何特定的设置,对我来说并不明显。 假设是、一旦我们让它在外部工作、我们应该能够随意拨打频率、当我们在外部信号源周围拨打时、NCO 将继续为其计时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    对于 GUI 快速入门页面、唯一需要调整的是 EVM 计时模式。 将其更改为外部时钟、并输入 DAC 数据输入速率和内插、以便 DAC 采样速率满足您的需求。 然后、您应该能够按照之前线程中 NCO_Test 过程中的相同步骤(出于其他目的也链接在下面)生成输出音调。

    e2e.ti.com/.../3225.DAC38J84-100MHz-NCO-Test.pptx

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这是用户/GUI 问题。  我就在那里。  不明显的是、切换到"外部"后、我必须返回所有其他 GUI 页面。  我想我可以使用配置文件并设置 Fs/4、然后只需返回并切换到外部即可。  如果我看到的内容正确、"快速入门"将与所有其他页面混淆、需要在您的大纲中再次浏览这些页面。  

    由于我们在该点提供时钟、因此输出频率只是时钟源乘以频率转向字(累加器大小的分数)、这只是"Dig Block 1"上 NCO 设置的比率。

    更好的、谢谢。