This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:使用内部 ESD 二极管来防止过压

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187866/ads7953-use-of-the-internal-esd-diodes-for-overvoltage-prevention

器件型号:ADS7953

出发地: CS1511935

支持电话574318和574025触及了问题、但未提供准确答案。  

ADC 与前端仪表放大器结合使用(见下图)。 如果运算放大器输入导致运算放大器超出其动态范围(因此输出 VOUT 为+15V 或-8V) 100k 滤波器电阻将输入电流限制在远低于+/- 10mA 输入电流的范围内、如数据表的"7.1绝对最大额定值"中所述。 后一个电路是否正常、如果通过100k 电阻向 AINP 施加+15V 和-8V 电压、那么在很长一段时间内(即天数/周)可以承受的最大允许电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    1. 除了保护输入免受损坏外、您还应考虑电路的精度。  SAR 在输入端具有采样保持电容器。  多路复用器具有类似的结构、但电容是与开关相关的寄生电容。  这些与电容器串联的开关需要完全充电以获得良好的精度。  当这些电容器未充满电时、测得的电压将有一个称为"稳定误差"的误差。  我提到这一点、因为100k 欧姆串联电阻器会使避免趋稳误差变得困难。  转换时间较长时可以避免稳定误差。  因此、如果您的计划是将转换时间保持在较长的时间、这可能不是问题。  为避免趋稳误差、100k Ω 电阻器的采样率应小于7ksps。
    2. 通常、不建议使 ESD 二极管持续导通。  但是、如果您必须这样做、我建议将输入电流保持在小于0.1 x 绝对最大值的水平  在本例中为1mA。
    3. 我认为本文档提供了一种使用具有超出 ADC 绝对最大值的电源的放大 器的更好方法:针对 SAR 过载的运算放大器保护。  该电路将电阻器保持在反馈环路内、并从交流角度将其与电容器短路。  从放大器的角度来看、该电阻器将直流电流限制在较低的水平。  交流瞬态电流将通过电容器到达采样保持和多路复用器电容。  因此、这种配置不会出现我在上面第1项中提到的趋稳问题。  
    4.  项目3中的示例电路还使用肖特基二极管、提供额外的保护。   正如我在第2项中提到的、我们不建议向 ESD 结构提供连续电流、因此这就是使用肖特基二极管的原因。  肖特基二极管应吸收大部分故障电流、ESD 结构可能会吸收少量电流。  使用不带肖特基二极管的此电路将等同于您的电路。  虽然建议使用肖特基二极管、但将输入电流限制在最大值0.1 x 绝对值可提供保护、防止损坏。

    我希望这 对您有所帮助。  放大器过载视频  和 数据转换器过载视频 详细介绍了这些主题。

    艺术