This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:干扰问题

Guru**** 1123240 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187430/ads1298-interference-problem

器件型号:ADS1298

尊敬的专家

a)我们使用正常寄存器配置(不使用 WCT 的增强型导轨)、通道3为53、74、74、基线非常厚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我可以支持之前、我是否可以询问哪位客户是这样? 如果无法公开披露、请告知我。

    --------------------------------------------------------------------

    客户是否拥有/使用 ADS1298评估套件/板(EVM)?  建议客户在 EVM 上使用相同的寄存器设置、并将 EVM 用作参考、以便进行一些初始故障排除的并排比较。

    而且 、客户是否使用 ECG 模拟器? 建议首先使用 ECG 模拟器进行测试。

    --------------------------

    至於「WCT 的强化指引」,信道3is 53、74、74, 这  并不清楚,请澄清"增强"的意思,信道3是53、74和74?

    对于"基线非常厚"-这意味着有一些噪声-信号的来源是什么? 客户是否使用 ECG 模拟器进行测试? 建议客户使用 ECG 模拟器并使用正确的 ECG 电缆。

    对于"A)在我们使用外部晶体振动后、初始采样率可以达到设定的采样率、但当时间增加时、波形的形状在随机丢失点和严重印象后收集。"

    您使用的外部晶体是什么? 请检查并验证其在时间和/或温度范围内的稳定性/精度/容差。

    它可能是客户的主机/主器件的 SPI 通信可能不稳定和/或数据未由主机/主器件固件和/或软件正确解码。

    ----------------------------------------------------

    建议客户在 EVM 上使用相同的寄存器设置、并查看 EVM 是否发现与客户的 PCBA 类似的问题、然后在 EVM 和客户的 PCBA 之间进行并排比较。

    而且、一次只尝试一个通道、并逐个遍历每个通道。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chienchun

    此客户是。感谢您对这些案例的支持,如果您能通过电子邮件联系我们,将会更好。

    我的电子邮件是 gabriel.wang@arrow.com 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。

    我将向您发送电子邮件。