This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:应用问题。

Guru**** 2529530 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187558/ads1262-application-issue

器件型号:ADS1262

器件型号:ADS1262。

1、ADC 建议使用外部晶体振荡器还是内部晶体振荡器?

2.建议为 ADC 使用外部或内部基准源吗?

3.是否为 ADC 和单板通信建议隔离?

4. PT1000、PT100和热电偶、如何确定激励电流?

5.如何降低硬件上的噪声?

6.是否以及如何校准 ADC?

7.如何选择滤波模式?

8. IDAC 远程模式有何作用?

9.不同的可编程转换延迟配置有何影响?

ADC1采集有两种模式。 它们之间有何差异? (ADS1262)

11.上电后 ADC 可以开始收集数据多长时间? 这次的建议值是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    这里有很多问题、但许多答案取决于您的系统。 因此、我可以提供一些通用指南:

    [引用 userid="469122" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187558/ads1262-application-issue。] ADC 是否建议使用外部晶体振荡器或内部晶体振荡器?[/引述]

    ADS1262支持这两种选项。 对于大多数系统来说、内部振荡器就足够了、但是如果您想要更严格地控制 ADC 数据速率、或者想要更改 ADC 数据速率、则需要使用外部时钟。 我通常会推荐内部振荡器

    [引用 userid="469122" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187558/ads1262-application-issue "]是推荐用于 ADC 的外部或内部参考源吗?

    这取决于应用。 您可以观看此视频#6.11、了解有关不同参考源的更多信息: https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs 

    [引用 userid="469122" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187558/ads1262-application-issue "]是否建议为 ADC 和单板通信使用隔离?[/quot]

    同样、这取决于您的应用。 我认为、您需要确定您的系统是否需要隔离、这不是我们只能告诉您是否需要隔离

    [引用 userid="469122" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187558/ads1262-application-issue ]PT1000、PT100和热电偶、如何确定激励电流?[/quot]

    我们提供了与 RTD 和热电偶相关的文档、您应在设计这些系统之前阅读这些文档

    RTD: https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa275

    热电偶: https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa274

    [引用 userid="469122" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187558/ads1262-application-issue "]如何降低硬件噪声?[/quot]

    有许多方法可以降低噪声。  您可以观看有关"ADC 噪声"的视频、了解详情: https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs 

    [引用 userid="469122" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187558/ads1262-application-issue "]是否以及如何校准 ADC?[/quot]

    您应该对系统执行误差分析、以确定理论总误差。 如果总误差大于系统误差预算、则需要获得更高精度的器件、或者需要进行校准  

    数据表的第9.4.9节讨论了校准

    [引用 userid="469122" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187558/ads1262-application-issue "]如何选择过滤模式?[/quot]

    有关不同的滤波器模式、请参阅数据表中的第9.3.10节。 另请参见 MODE1和 MODE2寄存器、以选择滤波器模式和数据速率

    [引用 userid="469122" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187558/ads1262-application-issue "] IDAC 远程模式有什么作用?[/quot]

    我不知道什么是"IDAC 遥控器"。 ADS1262数据表的第9.3.11节介绍了 IDAC

    [引用 userid="469122" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187558/ads1262-application-issue "]不同可编程转换延迟配置的影响是什么?

    可编程延迟时间在数据表的第9.4.3节中进行了说明。 您还可以阅读有关转换延迟的应用手册、该手册更详细地讨论了可编程延迟时间(第5.3节): https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa535

    [引用 userid="469122" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187558/ads1262-application-issue ]ADC1采集有两种模式。 它们之间有何差异? (ADS1262)[/引述]

    数据表的第9.4.1节介绍了控制模式

    [引用 userid="469122" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187558/ads1262-application-issue ]ADC 在上电后可以开始收集数据多长时间? 这次的建议值是多少?

    9.4.10.1节介绍了 ADC 的上电复位行为。 您的两个问题都将在本节中得到解答

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、谢谢!