This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:ADS1015引脚配置

Guru**** 2924790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, ADS1014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187791/ads1015-ads1015-pin-configuration

器件型号:ADS1015
主题中讨论的其他器件: ADS1014

您好!

客户使用 ADS1015收集电源电压的单端信号。

输入引脚使用 AIN0和 AIN1。 如何配置 ADS1015的 AIN2和 AIN3引脚,无论该引脚处于挂起状态还是处于固定状态或其他状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好吗??

    如果只需要两个输入通道(或一对差分输入)、则可以改用 ADS1014。  当使用 ADS1015时、未使用的通道可保持悬空、或者如果需要、可拉至 VDD 电源或 GND。  系统设计人员可以做出首选选择、没有具体建议。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADS1014能否支持两个独立的模拟单端信号输入?、但 在数据表中 、输入通道是差分(单端) 1 (1)、如图所示。
    那么、我想知道原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    我回答得太快了。  该表是正确的、因为 ADS1014不能选择多路复用器配置。  只有一种输入配置可用作差分输入、或者如果一个输入连接到 GND、则另一个输入可用于以 GND 为基准的单端输入。  

    多路复用输入仅在 ADS1015上可用。  因此、使用 ADS1015进行2个单端输入的最初想法是正确的器件选项。