This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5828:TSW1400EVM 固件来源+ AFE5828

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5828, AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187422/afe5828-tsw1400evm-firmvare-source-afe5828

器件型号:AFE5828
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMAFE5832

您好!

我想编译固件源代码以获取 afe5828寄存器和数据、在哪里可以获取 TSW1400EVM 中 FPGA 固件的源代码?

此致、

Chailes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chailes、

    感谢您的联系。

    通常、固件加载到 TSW 卡上、同时与 GUI 连接相同的固件。 让我来了解一下是否有一些源代码可用。 请给我一些时间来了解这一点。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chailes、

    感谢您的联系。

    我与我的团队一起查看、结果发现 TSW1400 EVM 的源代码是使用解串器以非常通用的方式制作的。 它只是执行数据分离并绘制到 HSDC 工具上。  

    遗憾的是、此固件是由第三方供应商开发的、支持 TI 产品系列中的多个器件。 我们没有相同的源代码。

    因此、我们无法为您提供具有 Intel Arria FPGA 的 TSW1400固件的源代码。

    过去、我们为具有 Xilinx Artix-7 FPGA 的 AFE5832开发了用于10位反串行化的固件。 如果您可以使用该源代码并对其进行扩展以实现更高的反序列化、我们可以提供相同的代码。

    请告诉我您的想法。

    谢谢、此致、
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek 

    从何处可以获取 适用于我们的 AFE5832的10位反串行化固件(采用 Xilinx Artix-7 FPGA)、我们希望从您的经验中获益。

    此致、

    Chailes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chailes、

    感谢您的关注。

    您能否给我发送一封电子邮件、告知 您在 support_us_afe_tx@list.ti.com 上的要求 以及您注册的 TI 帐户名称和地址。  

    我将为您提供访问我们的服务器位置的权限、您可以从该位置下载10位实现的源代码。

    我 将继续并关闭该线程。 让我们通过电子邮件进一步讨论。  

    顺便说一下、您已经与 TI 签订了 NDA、对吧?

    谢谢、此致、

    Abhishek