This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263:PSpice 模型

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187675/ads5263-pspice-model

器件型号:ADS5263

您好!  

我们为电路板选择了 ADS5263、我想在 PSPICE for TI 中模拟 ADS5263、我在安装后或您的网站中找不到该器件...

您能否提供 PSPICE 模型(或参考设计)?

感谢大家的帮助、

此致、

Xl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XL、

    感谢您的联系。

    让我向器件团队了解一下 pspice 模型。 请给我一些时间来获取所需信息。

    我明天会回来。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XL、

    我检查了、我们没有适用于器件 ADS5263的 pspice 或 TINA 模型。  

    然而、为了模拟输入网络、器件数据表显示了模拟等效电路。  

    您可以将此电路与提供的参数结合使用、以对输入电路进行仿真。  

    但愿 这对您有所帮助。

    谢谢、此致、
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将根据这种情况进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XL、

    是的、请这么做。  

    如果有任何其他 问题、请告诉我是否可以为您提供帮助。

    谢谢、此致、

    Abhishek