This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF84:串行器/解串器输入终端

Guru**** 2872290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1188387/dac38rf84-serdes-input-termination

器件型号:DAC38RF84

你好!

我很难理解 DAC38RFxx 数据表中的第8.3.1节。 在下图51的注释中、显示"建议使用交流耦合以符合 JESD204B 标准"。 这也是我对其他 JESD204B 文档的期望。 但是、对于端接"001"(针对交流耦合系统进行了优化)、它说这不符合 JESD204B 标准-这是错误吗? 据我所理解,本说明只应以"111"为终止,而不应以"001"为终止。 我哪里出错了?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    这是一个拼写错误。 只应就备选案文"111"发表意见。

    此致、

    Jim