This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:能否使用 FMC 转 FMC 电缆将 FPGA 板与 ADC 板相连?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90EVM, ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187061/ads52j90evm-can-i-use-fmc-to-fmc-cable-to-connect-fpga-board-with-adc-board

器件型号:ADS52J90EVM
主题中讨论的其他器件: ADS52J90

你(们)好

我想将 ALINX 板(https://www.alinx.com/en/detail/262)连接到 ADS52J90EVM

由于 ALINX 的 FMC 连接器未在其边缘侧找到、因此我应该使用 FMC 转 FMC 电缆(https://hitechglobal.us/index.php?route=product/product&path=25&product_id=171)

但我担心长度是否过长。

JESD205B 的延迟线为6.4Gbps

我可以使用 FMC 转 FMC 电缆将 FPGA 板与 ADC 板连接吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyunok、

    我们通常在各种长度下测试 JESD 性能。  

    从器件的数据表中、图40将向您展示各种速度下的总抖动与布线长度(以英寸为单位)。

    在您的情况下、在 ADC 和 FPGA 之间增加9英寸的距离时、您肯定会看到一些抖动降级。 例如、作为一个数据点、您会看到、当 CML 通道的布线长度为13英寸时、速率为6.4Gbps 时、TJ 为单位间隔的50%。

    如果在您的情况下可以接受、您可以继续使用 FMC 至 FMC 扩展器。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    由于我们将制作定制板、因此在评估中、一些抖动去灰度没有问题。

    但老实说,我不知道什么是适当的容忍价值

    您能告诉我电路板的价值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyunok、

    根据发送器端的单位间隔(UI)、即本例中的 ADS52J90、JESD 建议总抖动(TJ)为30%。

    在接收器端、即 FPGA、抖动降级容差为70%。 因此、对于由于发送器和接收器之间的布线长度而导致的抖动降级、有大约40%的裕度。

    我希望这能回答 你的问题。

    谢谢、此致、

    Abhishek