This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:PCN#20221219004.1的 TLA2024IRUGR 资质审核报告

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187524/tla2024-tla2024irugr-qualification-report-for-pcn-20221219004-1

器件型号:TLA2024

尊敬的 Sirs:

您能否告诉我为什么在 PCN#20221219004.1的资质认证报告中未执行 ESD 测试?

ESD 测试可在 同时发布的 PCN#20221219007.1和 PCN20221216004.1中找到。

此致。

Tsuyoshi Kanakogi/TED 日本分销商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Tsuyosi-San、

    PCN 的"鉴定报告"部分中执行的测试取决于器件的变化。   对于 TLA2024和 PCN#20221219004.1、PCN 所说的是添加了一个组装地点位置以及装配本身中使用的一些组件。  包含 ESD 结构的裸片没有变化。  因此、第7.2节中的数据表信息仍然适用于该器件。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bob-San。

    感谢你的答复。

    理解您的评论。

    此致。