This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:带电阻器的 ADS127L01 START 引脚

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1186736/ads127l01-ads127l01-start-pin-with-a-resistor

器件型号:ADS127L01

各位同事、

根据 ADS172L01数据表、所有硬件模式引脚均应通过100k Ω 电阻器拉至 DVDD 或 DGND、但应拉至 START 引脚。

此外、在 EVAL 板中、START 引脚通过100k Ω 电阻器拉至 DVDD。

这是有原因的吗? 以及如何正确利用 START 引脚?

谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    感谢您的发帖。

    100千欧的上拉电阻器用于定义加电时的已知 I/O 状态、同时最大程度地降低功耗。

    START 引脚用于通过将该引脚拉至逻辑高电平或低电平来控制 Δ-Σ 调制器是否正在转换。 或者、用户可以通过 SPI 发送 START 和 STOP 运算代码命令来完成同样的任务。 但是、如果使用 SPI 命令来控制转换、START 引脚必须保持低电平。  

    请注意、ADS127L01是一款 Δ-Σ ADC、需要经过转换历史记录才能提供准确、稳定的转换数据。 因此、目的是使调制器持续转换、 而不是频繁地启动/停止转换。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    遗憾的是,客户目前还不清楚。

     是否应该使用100kOhm 将 START 引脚拉至 DVDD、尽管数据表中没有这样说?

    客户认为是、因为在 ADSL127L01的 EVAL 板中是这样。

     10µA 的假设是否正确、即数字输入的 μ A 泄漏电流将使用100k Ω 电阻器使引脚上的电压下降1V?

    谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    在 START 引脚上添加了100k Ω 上拉电阻器、并在 EVM 上添加了 RESETn 引脚、以按照 与硬件模式引脚一致的方式定义启动条件。  如果需要、包含上拉电阻器而不是直接连接到电源、也可以提供调试方法。 如果客户不需要动态控制、则可以直接将 START 连接到电源。  

    泄漏电流仅指定为+/- 10uA 的最小/最大值。 100kOhm 上拉电阻器上的压降通常远小于1V

    此致、

    Ryan