This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8344:校准。

Guru**** 2769125 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187457/ads8344-calibration

器件型号:ADS8344

大家好、

ADS8344是否具有校准功能?
首先观察到异常值、然后返回到正常值。

如果它没有校准功能、那么第一次测量误差是否存在任何可能的因素?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keng、

    感谢您的发帖。

    ADS8344没有内部校准功能。

     是否仅在启动后或多路复用器更改后首次采样显示此测量误差? 该误差可能是由多路复用器稳定时间引起的。 确保在器件上电并配置多路复用器后、等待多路复用器和输入信号链至少500ns 以使其稳定。

    此致、

    Ryan