This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:ZCU102 FMC 支持 ADC12DJ5200RFEVM

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM, TSW14J58EVM, TSW14J57EVM, TI-JESD204-IP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1188160/adc12dj5200rfevm-zcu102-fmc-support-adc12dj5200rfevm

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J58EVMTSW14J57EVMTI-JESD204-IP

您好!

我有 ADC12DJ5200RFEVM 板并尝试开始测试。

在开始之前、我有两个问题。

1) 1) TSW14J56 EVM 支持  ADC12DJ5200RFEVM 板?

   我看到 FMC 连接器不同。

2) 2)是否可以使用 Xilinx ZCU102进行测试?

   ZCU102是具有 x8 GTH 的标准 FMC。

谢谢、

Kiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman、您好、关于您的问题:

    1. ADC12DJ5200RFEVM 必须使用 TSW14J57EVM 或 TSW14J58EVM。 TSW14J57EVM 上仅支持速率高达15Gbps 的8b/10b 编码模式。 TSW14J58EVM 必须用于任何64b/66B 模式。
    2.  否、ZCU102不支持 ADC12DJ5200RFEVM 的评估。 这是因为 ZCU102只有一个标准 FMC 连接器、而 ADC12DJ5200RFEVM 有一个 FMC+连接器(连接器上附加的4行引脚)。 ADC12DJ5200RFEVM 无法插入任何 FMC 连接器、必须与 FMC+连接器配合使用。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    非常感谢您的快速回复。

    另一种方法是使用 VCK190 (Versal)板并构建 FMC+连接器。

    但 VCK190支持 FMC+、x12 Gty 端口。

    它是否适用于12位、单通道、8通道 JMODE 30和 12位、单通道、8通道 JMODE 0 (8b/10b)?

    谢谢、

    Kiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman、您好!

    是的、ADC12DJ5200RFEVM 应与 Xilinx VCK190配对、并且应支持这些模式。 请注意、我们的 TI-JESD204-IP 尚不支持 Versal FPGA、因此将其用作解决方案的唯一方法(截至本文编写时)是利用 Xilinx JESD204 IP、这意味着所有与 IP 相关的问题都必须通过 Xilinx 支持论坛解决。 遗憾的是、我没有时间安排我们的团队何时能够完全支持我们 TI-JESD204-IP 中的 Versal。  

    此致、Chase