This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8741H:示例代码和 HART 堆栈

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8742H, DAC8741H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1188878/dac8741h-sample-code-and-hart-stack

器件型号:DAC8741H
主题中讨论的其他器件:DAC8742H

您好!

我们希望使用 DAC8741加快开发速度、我想知道是否有用于 HART 实现的任何示例代码和/或库/驱动程序。 我已经看到了地址的头文件、但我希望还有更多未发布的头文件。

谢谢!

Libby Albanese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Libby、


    很抱歉、您提到的头文件是唯一必须提供示例代码的文件。 该文件可用于 DAC8741H 和 DAC8742H。 只需将其放在此处、即可在此处找到指向该文件的链接:

    www.ti.com/.../DAC8742H

    虽然我们完成了 HART 设计、但 HART 堆栈开发是由第三方完成的。 因此、我们不允许它在外部传递。


    吴约瑟