This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC2904:将 DAC1输入和 DAC2输入连接在一起

Guru**** 2909550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1188841/dac2904-connect-dac1-input-and-dac2-input-together

器件型号:DAC2904

大家好、

我的客户希望减少 MCU 和 DAC2904之间的连接。

它们是否可以连接 DAC1输入和 DAC2输入(例如 D0-1引脚和 D0-2引脚、D1-1引脚和 D1-2引脚等)?

他们将首先发送 DAC1数据、WRT1和 CLK1 (由于 WRT2和 CLK2都保持低电平、因此 DAC2上的数据将被忽略)、然后像交错操作一样发送 DAC2数据、WRT2和 CLK2。

请给我你的建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirai、

    这种并行连接取决于 MCU CMOS 输出的驱动强度。 您现在的总电容为10pF、而不是5pF。

    您还需要确保两个端口的设置/保持时间保持在规格范围内