This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08DJ3200EVM:用于校准的最低信号频率

Guru**** 2506015 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC08DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1180959/adc08dj3200evm-lowest-signal-frequency-for-calibration

器件型号:ADC08DJ3200EVM

我正在尝试使用 ADC08DJ3200EVM。 在 ADCxxDJxx00用户指南中、建议在校准过程中使用1910MHz 信号。 是否可以使用较低频率的信号进行校准、如果未进行校准、是否仍然可以使用 ADC EVM?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于前台校准、不需要输入信号。 因此、无论其频率是多少。 唯一的限制是执行前台偏移校准时、DC 或 Fs/2附近不应存在信号。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!  

    谢谢! 例如、对于 GB/s 采样单元、5-50MHz 信号是否被视为接近直流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emir、

    低于1MHz 的频率将被视为接近直流。 5-50MHz 应该可以。  

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    ADC08DJ3200EVM 是否会自动消除 输入信号的任何偏移? 我想在示波器上连接一个差分信号-信号范围为0.6-1.4V、但作为差分信号在800mVpp 以内。 是否可以将其连接到差分输入? 是否会减去共模电压? ADC 的数据表指出、最大输入共模为100mV。 此外、我是否需要将电路板配置为差分输入或自动检测输入是 SE 还是 DIFF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emir、

    很抱歉耽误你的时间。 是的、您需要将 EVM 配置为使用差分信号。 请使用隔直电容器、共模直流电压正常。 否则、如果您计划将信号或脉冲发生器连接到 EVM 和直流耦合。 然后、您必须保持两个器件之间的直流共模、以便 ADC 进行适当采样。

    此致、

    Rob