This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪些 IC 适用于生成超高速脉冲波形

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187622/which-ics-are-appropriate-for-generating-very-high-speed-pulse-waveforms

主题中讨论的其他器件:DAC38J84

您好!
我需要设计高速脉冲波形发生器。 最小脉冲宽度必须小于300ps、上升/下降时间必须小于100ps。 通道间的延迟分辨率必须低于100ps。
最好的方法是什么。 我以前曾使用过 JESD204B 接口的高速 DAC、例如 DAC38J84。 但我不确定它是否是生成脉冲的正确方法。
您能否告诉我、哪种 IC 是实现此目的的最佳选择?  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坎伯克

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Canberk、

    我正在离线发布此帖子。 我将通过电子邮件与您联系。

    此致、

    Rob