This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5687:时钟输入差分电压技术规格

Guru**** 2524780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1188474/dac5687-clock-input-differential-voltage-spec

器件型号:DAC5687

您好!

我的客户对数据表中指定的时钟输入差分电压(0.4V/min、1V/typ)有疑问。  
它是什么、(CLKX-CLKXC) pp 或(CLKX-CLKXC) pp/2?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    典型值为 CLK1/CLK1C 引脚上的2VPP 差分。

    此致、

    Jim