This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84EVM:将器件时钟从 DAC39J84EVM 发送到 ADC12DJ32EVM 进行同步

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187169/dac39j84evm-sending-device-clock-from-dac39j84evm-to-adc12dj32evm-for-sync

器件型号:DAC39J84EVM

大家好、

希望你们做的很好。 我将 DAC39J84EVM 用作信号发生 器、并将 ADC12DJ32EVM 用于从 DAC 发送的信号的数据采集。 我想同步 DAC 和 ADC 的时间范围。 有两种方法可以解决这一问题、即我们使用来自信号发生器的通用外部参考时钟同时用于 DAC 和 ADC、或者将 DAC 的器件时钟发送到 ADC 并使用该时钟驱动 ADC。 我想探讨 DAC 在板载器件时钟上运行的后一种选择。 我对后一种选择的设置有以下问题:

1) 1)是否可以从 DAC 板的特定引脚发送器件时钟(它们是否是我从数据表中了解的 J13、J18、J19和 J20之一)、是否需要进行任何硬件/软件修改才能从 DAC 发送该时钟?

2) 2)从 ADC 侧、这意味着从 DAC 时钟获取输入并使用该外部时钟驱动 ADC。 为此、需要在 ADC 板和 ADC GUI 上进行哪些硬件/软件修改。

提前感谢您帮助完成这一全面的查询。 期待您的回应。

谢谢、此致、

Vaibhav Jain。