This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:多路复用 DAC 输出

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80508, DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1187323/dac81416-multiplexed-dac-output

器件型号:DAC81416
主题中讨论的其他器件:DAC80508

你(们)好

我很想了解您在数据表中给出的方框图:我的设计要求如下:

特定有源 DAC 通道的输出阻抗(16个通道中的1个)应非常低,例如小于(<0.1欧姆)。

2.  所有其他/非活动 DAC 通道(16个通道中有15个)的输出阻抗应非常高,例如小于(>1G Ω)。

3.可编程的通道选择,用于缓冲输出电压(0至5V),输入阻抗极低。

我们将感谢您的任何帮助。

谢谢、此致、

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在美国假期后进行审查和回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    DAC81416满足第一和第三要求、但不满足高阻抗输出要求。  大多数精密 DAC 没有真正的高阻态关断模式。  通常、我们具有有限的输出阻抗关断模式、例如100kΩ Ω 或10kΩ Ω。  如果没有某种外部开关或具有真正高阻态模式关断选项的输出缓冲器,则很难实现大于1GΩ Ω 的电阻。  这可能是最好的考虑因素。  您可以考虑使用 DAC80508 (5V 最大输出器件)等器件、并使用具有关断选项的运算放大器缓冲输出。  或者、您也可以使用某种模拟开关或继电器来确保在禁用输出时具有极低的泄漏电流。

    谢谢、

    Paul