This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:晶体或外部振荡器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1188502/ads1293-crystal-or-external-oscillator

器件型号:ADS1293

您好!

我正在使用 ADS1293对 PCB 进行去耦、根据数据表、可以使用外部时钟或内部振荡器。

内部振荡器需要一个 Quiz、运行频率大约为4.096MHz。 问题是、这些隔离区都很大(长11mm 甚至更大)、对于我们的应用、空间至关重要。 因此、我想首先使用外部振荡器、但在大约0.4096MHz 时、这些振荡器似乎非常罕见。 那么、我在这里监督什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM 中使用的晶体振荡器是 ECS-41-18-5PXEN-TR

    我们没有特定/备选晶体建议。

    您可以通过 TI 的时钟和计时->振荡器部门时钟和计时器 www.ti.com/clocks 联系和/或开一个 TT

    让他们知道您正在寻找 一个4.096MHz 晶体振荡器 、该振荡器与 ECS-41-18-5PXEN-TR 类似、但尺寸更小。

    我想他们可能会建议您将其中一个自定义为4.096MHz -

    https://www.ti.com/product/LMK6C#features

    但是、请 联系 他们进行仔细检查。

    谢谢