This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:INx -增加输入电压容差

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1293EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1189109/ads1293-inx---increase-input-voltage-tolerance

器件型号:ADS1293

您好!

ADS1293数据表的第7节规定、绝对最大额定值为-0.3V - VDD + 0.3V。  

事情是、我想为电极使用 USB 连接器、因此使用 D+、D-、ID 和 VUSB 引脚来驱动3引线配置、

但从上述电压容差来看、连接的 USB 会立即破坏 ADS1293的输入通道(至少对于 VUSB 而言)。 那么、我可以做的是、给出一个值

足够大的串联电阻器(似乎每个通道都可以承受+-10mA 的电流)、这样可以解决电压问题、但当我连接时、ADS1293将如何降低

串联电阻连接到每个通道(类似于100kOhm)?

您是否有其他解决我的问题的解决方案? 我在市场上看到过使用 USB 连接器和 ADS1293的器件也是如此、因此必须有一个好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我不在你的问题下。 请您澄清一下吗?

     USB 为模拟电源电压供电、因此只要 USB 的电源电压低于6.0 V、就可以了。

     您是否会输入大于 VDD+0.3V 的电压? 您的 VDD 是什么?

    我还不理解您的电阻器问题?

    ADS1293EVM 板 应连接到 PC 的 USB、而不会导致任何电源问题或损坏、只要小心处理即可、例如没有液体、潮湿、没有高电压或 ESD。

    谢谢。