This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960:寄存器0x01使用

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4960
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1189116/afe4960-register-0x01-useage

器件型号:AFE4960

您好!

在 AFE4960 EVM_Hardware.c 代码中、有一个名为"ENABLE_CAPTURE"的函数、行为"writeToAFE (0x01、0x00);//切换到第0页"、但是数据表中没有详细介绍寄存器0x01、

您能否提供有关该寄存器使用情况的信息?

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将 通过电子邮件与您联系、因为这是 NDA。

    谢谢