This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC088S022:不使用该引脚时、ADC088S022输入引脚(IN0和 IN7之间的任何引脚)是否可以保持开路?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC088S022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1188373/adc088s022-can-adc088s022-input-pin-any-pin-between-in0-and-in7-be-left-open-when-the-pin-not-used

器件型号:ADC088S022

大家好、

我的一位客户将评估 ADC088S022的新产品。
他们对器件模拟输入引脚(IN0~IN7)有如下问题。 请给我回复。

问题1.  当 ADC088S022输入引脚(IN0和 IN7之间的任何引脚)不使用时是否可以保持开路?  
问题2. 如果 Q1回答是肯定的、INx 和 GND 之间是否连接了4.7nF 电容器、INx 打开。

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    一般来说、我们不建议让模拟输入保持开路或"悬空"状态。  最好使用100欧姆电阻器将 ADC088022的未使用输入端接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    非常感谢您的快速回复。
    下面我可以再问一个问题吗?

    问:收到你的答覆后,我发现9个月前曾作出类似的查询,如下所示。
       https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1090806/adc088s022-unused-input-termination

      E2E 工程师的回答是 、未使用的模拟输入引脚可以悬空或接地。  
      客户希望将未使用的输入引脚保持断开(悬空)  、并在 INx 和 GND 之间连接4.7nF 电容器。  

      客户已确认在任何情况下未使用的输入引脚电压均小于 VA (模拟电源引脚)电压。
    在这种情况下、未使用的引脚能否保持开路(悬空)?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。   

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在接地端添加电容器仍会终止输入、您将看到使用或不使用电容器时未使用的输入引脚有一些变化。  如果您不想在 CHX 上看到任何变化、最好直接或通过电阻器端接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我认为您的意思是、当未使用的引脚断开时、未使用的输入引脚电压转换结果会受到影响。
    我的理解是否正确?

    谢谢、此致、
    Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    非常感谢您的支持。

    我收到了客户的一些意见和问题。  
    即使未使用的输入引脚发生任何变化、也不会对它们造成任何问题  、因为它们不需要未使用的输入引脚转换结果。

    但是、当 未使用的输入引脚断开时、ADC088022会损坏是个问题。 是否有可能损坏器件?  

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    通道、我指的是使用或不使用的任何通道。  如果 您的客户没有任何问题、则可以节省电容成本并使引脚悬空。  这样做不会损坏 ADC088022。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    非常感谢您的支持。

    客户很高兴听到您的回答:“即使输入引脚悬空,ADC088S022也不会损坏”。  
    他们还将很快开始评估器件。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。