This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416EVM:CAN#39;t 设置 DACx1416EVM 软件

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DAC81416, AMC7836EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1188449/dac81416evm-can-t-set-up-the-dacx1416evm-software

器件型号:DAC81416EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYDAC81416AMC7836EVM

各位专家:

有关 DAC81416EVM 软件安装的查询、请向您寻求帮助:

CX 购买了 DAC81416EVM 评估板及其 USB2ANY 控制箱、想要使用 TI 建议的软件 Setup_DACX1416EVM 对其进行操作。

但是、在安装软件 Setup_DACX1416EVM 后、要求安装软件 LabVIEW。 LabVIEW 软件很重、需要特定级别的 Windows 和 NI ELVIS 许可证(我无法获得)。 当我只是想驱动 DAC81416EVM 时、这会使事情复杂化。

是否有任何其他方法可以在没有 LabVIEW 的情况下访问 software_DAC81416EVM? 或者是否可以暂时访问 NI ELVIS 许可证?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    除了 NI-VISA 和 NI LV Runtime 环境外、DAC81416不应需要任何特定的支持库、这两个库都应随安装程序一起安装。  没有 NI ELVIS 要求。  您是否说安装程序也要求安装此程序?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    以下是客户的回应:

    当我想运行 Setup_DACX1416EVM 时、这个消息出现在一个弹出窗口中:

    但我已经安装了 LabVIEW 2022 Q3、这是唯一一个使用以下地址免费的版本:

    http://www.ni.com/download/labview-run-time-engine-2015-sp1/5841/en/

    此外、当我尝试运行 LabVIEW 时、会出现此窗口并请求激活代码。 但我没有。

    然后、当我访问 NI 网站时、他们说我们需要购买 NI 许可证才能获取激活代码。

    最后、正如您建议我这样做的那样、我安装了 NI-VISA、但没有任何变化。

    为您提供帮助、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    您能否为 AMC7836EVM 安装软件?

    https://www.ti.com/tool/AMC7836EVM

    此软件与 DAC81416无关、但此安装程序包含运行时引擎。  我们将更新 DAC81416的安装程序、以包含运行时引擎。  

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们已成功安装 DAC81416。 打开软件后、弹出错误

    我们尝试按如下方式安装 LabVIEW 运行时版本

    LVRTE2014_f2Patch-64std 64位

    LVRTE2015SP1_f13Patch-64位标准

    LVRTE2015SP1_f13Patchstd 32位

    和软件

    但它仍然无法正常工作。 请建议正确的运行时间来执行此软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后,在安装 LVRTE2014SP1_f11Patchstd.zip 之后...... DACX1416 EVM GUI 正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVRTE2014SP1_f11Patchstd 32位已下载并安装。供参考...

    软件运行成功。。