This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:JESD 通道 SI 仿真的 S 参数

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1183517/adc12dj5200rf-s-parameter-for-jesd-lane-si-simulation

器件型号:ADC12DJ5200RF

大家好、我的 设计中使用的是 ADC12DJ5200RF。 为了模拟 JESD204B 通道、我将使用 adc12dj5200_TX.AMI 以及 DJ5200_preEmb_xxxx_RC.s4p 和 DAX。s4p。
但我无法打开 DJ5200_preEmb_xxxx_RC.s4p 文件、它会给出以下错误(我正在使用 HypeLynx VX.2.10)。 请检查此问题。
(文件链接: www.ti.com/.../slvmd65)
另外,请告诉我是否可以使用 DA2或 DA4.s4p 来模拟其他输出通道(DA0至 DA7和 DB0至 DB7)?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagesh、

    我正在检查此问题、并将在几天内返回给您。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagesh、

    很抱歉耽误你的时间。 下面是我们找到的内容。

    此致、

    Rob

    如果:和替换为.s4p 文件中的空格,则在 ADS 和 Hyperlynx 中均有效

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    谢谢! 我试过它,现在 它工作正常(在替换、  和后,被.s4p 文件中的空格所取代。)

    您能否检查 并告诉我我是否可以使用 DA2或 DA4.s4p 来模拟其他输出通道(DA0至 DA7和 DB0至 DB7)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagesh、

    我正在检查这个。 我将在一两天内回来。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagesh、

    使用  DA4.s4p 模拟其他输出通道(DA0至 DA7和 DB0至 DB7)。

    此致、

    Rob